This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:在较高温度下、ULVO 出现问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345165/tps54561-issue-with-ulvo-in-higher-temperatures

器件型号:TPS54561

在我的一个设计中、我使用具有"UVLO"保护功能的 TPS54561DPRT。 我使用数据表(SLVSBO1G...第18页)中建议的标准连接类型。

它在从-40°C 到50°C 的温度范围内可以正常工作。

 

只要芯片温度高于50°C (±5°C)、"UVLO"功能就不起作用。

它用于所需温度范围从-40°C 到100°C 的设计。

 

通过测量、我发现位于芯片内部 EN 引脚上的电流源为2mA 等供电、远远超出了前面提到的1.7uA。

我认为"I1"不能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很抱歉您的问题。

    但是、使能和迟滞电流应该存在一些预期变化:

    高于或低于阈值标称值时、它应灌电流为1.2或4.6uA。

    您既没有报告。

    您能否尝试在标称条件下测量低于和高于热电阻的灌电流、并查看其是否随温度变化?

    您目前正在报告您在所有操作条件下测量的给定范围的错误值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marshall 您的参与、我们终于发现了设计中的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 不用客气。