Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 您好!
我有一个关于 TPS25730和 PD 一般规格的问题。
TPS25730支持 PD3.1、但它可协商的最大功率为100W (5A @ 20V)、与 PD3.0相同。 另一方面、PD3.1的电流可高达5A @ 48V。
我也从其他制造商那里看到过这种情况、所以我想我缺少了一些东西。
您能解释一下为什么会出现这种情况吗?
是否有来自 TI 或其他制造商的可协商100W 以上的独立控制器?
谢谢你。
B·延切夫