This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:PD 规格

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348556/tps25730-pd-specification

器件型号:TPS25730

您好!

我有一个关于 TPS25730和 PD 一般规格的问题。

TPS25730支持 PD3.1、但它可协商的最大功率为100W (5A @ 20V)、与 PD3.0相同。 另一方面、PD3.1的电流可高达5A @ 48V。

我也从其他制造商那里看到过这种情况、所以我想我缺少了一些东西。

您能解释一下为什么会出现这种情况吗?

是否有来自 TI 或其他制造商的可协商100W 以上的独立控制器?

谢谢你。

B·延切夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    TPS25730与 PD3.1规范兼容、但不支持 EPR 功能。  TI 是第一家 PD 认证 EPR 高达240W 的 USB-EPR 的 USB 供应商、并将在本季度发布新器件。 敬请期待!

    谢谢!

    凯文·科斯特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kevin:

    感谢您的回复! 我知道 TI 在此方面的工作已有一段时间了、并承诺将于2023年发布新产品、因此我希望您能达成目标!

    此致、

    鲍里斯