This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:RSET 电阻问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349751/lm25180-the-rset-resistance-question

器件型号:LM25180

大家好、

如果可以选择 RSET 引脚的电阻10kΩ? 如果我们使用10kΩ?、结果会怎样、我认为它不会影响输出电压、如下面的等式所示。 谢谢。

此致、

Ryker。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    感谢您发送编修。  您说得对、参考方程决定了输出电压设置。 不过、我们不建议选择与12.1k 不同的 RSET、主要是因为 IC 是使用 RSET = 12.1k 进行修整的、这样就可以获得最准确的 Vout 调节。  

    为什么要将其更改为10k?  不是12.1k 标准电阻?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的答复。 是的、客户没有12.1k 电阻。 但我让他们至少使用12k 的电阻器。

    此外、我还有另一个有关 RTC 的问题。 客户的二极管数据表中没有 TCDiode、因此我们如何通过以下公式27确定 RTC?

    和客户的二极管数据表如下所示。 谢谢

    e2e.ti.com/.../HRS_5F00_35030377_5F00_E2DF_2D00_F1_2D00_S6688HF.pdf

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    首先、我认为12k 和12.1k 并没有太大的不同、因此可以使用。

    关于 TC、随附的数据表中仅有一条25C 曲线。  这不足以获得线索。  客户应要求二极管制造商提供如下所示的其他信息。  至少三个不同的温度、那么您就可以估算 TC。

    或者、他们可以忽略 TC 并暂时不使用它来实现设计。  运行测试(没有 TC)并检查 Vout 与温度间的关系、然后向后计算以通过 TC 引脚获得校正因数。

    例如: 在25°C、给定负载下、Vout=5V。  在85°C、相同的给定负载下、Vout=4.9V、则二极管 TC 约为-1.67mV/C /NPS。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好