大家好、
如果可以选择 RSET 引脚的电阻10kΩ? 如果我们使用10kΩ?、结果会怎样、我认为它不会影响输出电压、如下面的等式所示。 谢谢。

此致、
Ryker。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果可以选择 RSET 引脚的电阻10kΩ? 如果我们使用10kΩ?、结果会怎样、我认为它不会影响输出电压、如下面的等式所示。 谢谢。

此致、
Ryker。
您好、您好。
感谢您的答复。 是的、客户没有12.1k 电阻。 但我让他们至少使用12k 的电阻器。
此外、我还有另一个有关 RTC 的问题。 客户的二极管数据表中没有 TCDiode、因此我们如何通过以下公式27确定 RTC?

和客户的二极管数据表如下所示。 谢谢
e2e.ti.com/.../HRS_5F00_35030377_5F00_E2DF_2D00_F1_2D00_S6688HF.pdf
此致、
赖克
尊敬的 Ryker:
首先、我认为12k 和12.1k 并没有太大的不同、因此可以使用。
关于 TC、随附的数据表中仅有一条25C 曲线。 这不足以获得线索。 客户应要求二极管制造商提供如下所示的其他信息。 至少三个不同的温度、那么您就可以估算 TC。

或者、他们可以忽略 TC 并暂时不使用它来实现设计。 运行测试(没有 TC)并检查 Vout 与温度间的关系、然后向后计算以通过 TC 引脚获得校正因数。
例如: 在25°C、给定负载下、Vout=5V。 在85°C、相同的给定负载下、Vout=4.9V、则二极管 TC 约为-1.67mV/C /NPS。
希望这一点得到澄清。
此致、
友好