This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:已阻塞的电池无法充电。

Guru**** 2502825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344076/bq24105-a-battery-that-has-been-blocked-cannot-be-recharged

器件型号:BQ24105

2024年4月1日

尊敬的 TI 专家:

我有一些问题。

我将 BQ24105用于我的产品。

我的产品是一台带电池的 T.E.N.S 设备(Li-ion、3节电池、2、500mA)。

在这200种产品中,5至6种产品有充电问题。

如果我们在电池放电后为其充电、充电将不会开始。

控制 PCB 和电池保持连接状态、直到放电。

通过连接到另一个控制 PCB、可轻松对电池进行再充电。

箭头图标 P11.1V 是 BAT+、接地标记是 BAT-。

请告知。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    我有几个问题:

    中的 Stat 引脚和 PG 的状态是什么?

    如果您断开电池并将其重新连接至已启用充电的同一电路板?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    感谢您的答复。

    波形如下:

    1.引脚2上为状态1

     

    2.引脚19上的状态2

    当我断开电池并将其重新连接到同一个板上时、充电剂量不起作用。

    但如果您将其连接到其他板、它会正常工作。

    谢谢。

    朱永圭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    我将会研究这个问题。 我将在收集到更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian

    感谢您发送编修。

    我希望您能告诉我如何解决它。

    祝你度过美好的一天!!

    此致

    朱永圭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yougkyu:

    是否知道 PG 信号的状态?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    PG 的状态从一开始就是低电平。

    此致。

    朱永圭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngkyu:

    根据给定的信息、这似乎是电池过度放电问题。 当您尝试开始充电时、电池电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian

    I 使用 锂离子、3节电池、2节、500mA 十六进制锂电池

    它的标称电压为12.6V。

    当输出低于约9V 时、PCM 电路会切断输出。

    此时、充电电路中的蓄电池电压为0V。

    但是、连接到 ADS8860的电池组的

    PCM 电路约为8.xx V。

    它当前正在该状态下进行测试。

    -连接至 PCM 电路的电池组: 8.xx V

    -超出 PCM 电路: 0.00V(充电电路中可见的蓄电池电压)

    此致。

    朱永圭

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    感谢您提供这些信息、我必须查看这些信息、但在我做更多研究后会为您提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    FB 引脚上的电压是多少?

    我对原理图感到困惑、您在何处测量0V 电压、在何处测量8.XXV 电压

    您是否有单独的 PCM 电路?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我对"电池组"和"电池组"感到困惑。

    我想再次总结并谈谈这两点。

    I 使用 锂离子、3节电池、2节、500mA 十六进制锂电池

    其标称电压为12.6V。(J1)

    当输出电压降至约9V (J1)以下时、PCM 电路会切断输出。

    此时、充电电路中的电池电压为0V。(J1)

    不过、连接到稳压器的3节电池的

    PCM 电路约为8.xx V。

    它当前正在该状态下进行测试。

    -连接至 PCM 电路的电池组: 8.xx V

    -超出 PCM 电路: 0.00V(充电电路中可见的蓄电池电压)

    我将测量 FB 电压并向您反馈。 这可能需要一些时间。

    谢谢!

    此致

    YongKyu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我检查 FB 电压信号。

    请查阅。

    谢谢。

    此致

    Yongkyu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    此波形看起来不正确、它应该是一个直流信号?

    在充电前您是否看到相同的波形?

    您在良好单元上看到了相同的波形吗?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian

    你周末过得好吗?

    我们现在讨论的是一个电路、在该电路中电池

    已停止放电的状态将不会恢复充电。

    在正常设备中、它是直流信号是正确的。

    但是、我们现在要就有问题的设备进行调查、

    在有问题的设备中、FB 看起来像那个波形。

    这是因为充电电流会在特定时间段内流动、

    然后重复停止。

    请查阅。

    谢谢。

    此致

    Yongkyu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    在不工作的电路板上、如果您切换 CE 引脚或执行上电复位、这是否可以解决充电问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian

    在非工作板上、CE 引脚连接至 GND。

    上电复位后、该问题不能解决。

    我问。

    如何解决?

    此致

    永奎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongkyu:

    我问。

    如何解决?

    [/报价]

    我明白、我以前没有看到过这个问题。 我将会考虑所有可能的情况。

    在工作板上、PCM 是输出0V 还是8.xx?

    您是否发现这两个板之间有任何明显差异?

    正在工作和未工作的 EVM 的 SNS 和 BAT 引脚上的电压是多少?

    此致、

    Christian。