主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
下面的主题链接显示了这一问题。
Richard Wilson 已经对电路板进行了重新设计、以符合正确的原理图要求(其中最后一个电池应该是第10个电池)、遗憾的是、我们仍然会看到同样的问题。
请注意、电芯7的测量值为3644mv、这是正确的。
上载 GG 后。 闪存文件、事情仍然正常。
但是、当内部传感器校准到环境温度(25C)时、电池7的测量现在不正确、它现在是3654mv。
电压校准对于设置该误差没有帮助。
请建议:
明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
下面的主题链接显示了这一问题。
Richard Wilson 已经对电路板进行了重新设计、以符合正确的原理图要求(其中最后一个电池应该是第10个电池)、遗憾的是、我们仍然会看到同样的问题。
请注意、电芯7的测量值为3644mv、这是正确的。
上载 GG 后。 闪存文件、事情仍然正常。
但是、当内部传感器校准到环境温度(25C)时、电池7的测量现在不正确、它现在是3654mv。
电压校准对于设置该误差没有帮助。
请建议:
明
您好、Luis:
是的、我对这个问题也很困惑。 请参阅随附的预校准和后校准.gg 文件。
e2e.ti.com/.../8S_5F00_File_5F00_Temperature_5F00_Issue_5F00_Post_5F00_Calibration.gg.gg.csve2e.ti.com/.../8S_5F00_File_5F00_Temperature_5F00_Issue_5F00_Pre_5F00_Calibration.gg.csv
是的、在预校准期间、我们看到内部温度测量为与环境温度相差+1C、但我不确定为什么尝试将其校准为环境温度会改变电压感应。
我将请我们的电气工程师尽快将修改后的原理图转发到此主题中。
谢谢!
明
你好,Minh
我注意到两个.gg 文件有一些内容:
校准过程中是否执行了任何其他步骤? 针对温度的 bqStudio 校准窗口可能不能很好地工作。 我必须确认这一点。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
您好、Luis:
1-自我们停用第8个电池并打开第10个电池以来、电池10可能已经发生了变化、因为原理图要求使用最后一个电池连接(在此器件中为第10个)。 不过、我不确定第9单元会发生什么情况。
在校准前测量的环境温度大约在我的温度计的1C 左右、因此可能什么都没有发生、但这一行为应该不会影响电池7的电压读数。
3 -是的、Pre_Calibration 文件是组件附带的默认.gg 文件、带有来自我们8S 系统的一些读数。 在我们配置.gg 文件后、Post_Calibration 会适合8S 电池的功能。
不对、只是温度校准和电压校准。
谢谢你,路易斯!
明
你好,Minh
如果您将两个不同单元格的增益更改回其原始值、精度是否恢复正常?
如果您执行了电压校准、那么可能这会解释它的测量值与预校准.gg 文件不同的原因。
是的、我同意、改变内部温度根本不应该影响电压读数、但是根据.gg 文件的设置、这些值中的任何一个看起来根本没有改变。 所以、在今天结束时、似乎只实际完成/执行了电压校准。
我认为最好根据我之前分享的校准指南来执行校准、以便获得更准确的测量结果。 bqStudio 上的电压校准可能只执行单点校准、因此在一个电压范围内可能不够精确。
希望我们可以尽快找到这个.
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙