This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:无法获取输出电压(15V)和反馈电压(1.2V)。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347217/lm5013-q1-output-voltage-15v-and-feed-back-voltage-1-2v-is-not-getting

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5013

我正在使用 LM5013来生成15V 恒定输出电压。 所需参数基于 TI WEBENCH 进行设计。  我已经在空载条件下对其进行了测试。

超过 EN 电压(15V)后、它将导通。 但输出电压仅为7.5V。 我已将输入电压提高到20V、但输出电压仍然没有增加。 相反、它缓慢地减小。  我观察到反馈信号具有0.65V 的恒定直流电压。  我认为反馈信号不会生成。

根据输入电压、它应该只会在固定时间导通。 反馈不起作用。

为什么我没有获得输出电压、背后有任何原因?

我是否需要进一步提高输入电压?

或者电路中的任何参数都必须改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好  

    我想您看到的是电流限制、VIN 引脚压降或 EN 引脚压降。 请逐个检查这些项目。  

    1) 1)使用示波器并测量 VIN 引脚电压。 请检查此引脚上是否有任何大幅压降。  

    2) 2)使用 示波器 并测量 EN 引脚电压。 请检查电压是否降至1.6V 以下

    3)使用电流探头和 VOUT 捕获电感器电流波形。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 EricLee、

    我测量了 VIN 引脚上的输入电压、它是29V

    并且 EN 引脚电压也大于1.6V。

    我未连接任何负载、电感电流非常小、输出电压在4V 到8V 之间变化  

    在 输入电压为29V 时、输出电压的峰值为8V。 如果我进一步增加电压、电压会下降。

    如果进一步增加电压(超过29V)、输出电压将降低并保持在4V 恒定。

    为什么我的输出电压无法达到15V、即使我更改 Ron 或 Vin 也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好  

     您对异常行为的描述与峰值电流限制保护的操作相匹配、但您说没有负载。  为了达到8V (如您的手绘图)、电感器电流在充电期间应较大、但您说过电感器电流非常小。  

    您是否会再次检查元件值是否符合您的预期? 尤其是请 cehck cout 电容。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。  

    我意识到问题在哪里。 BST 电容器无法正常工作(可能已损坏)。 因此、我没有获得输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好!  

    很高兴听到您发现组件损坏。  
    感谢您选择 TI、如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EricLee

    GoodMorning、

    我的 IC 在高达70V 的输入电压下正常工作。 我在空载条件下可获得高达70V 的稳定输出电压(15V)。  我希望在最大输入电压下测试 IC、以便在空载条件下获得稳定的输出电压。  超过70V 后、输出电压下降、纹波电压也不稳定。 如果 我想获得40V 至90V 的稳定电压、原因是什么以及需要注意哪些参数。

    你的经验将帮助很大。

    此致

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好  

    当输出不稳定时、请捕获 V (BST-SW)、V (SW-GND)、V (VOUT)、I (L11)并将其发布在此处。  

    请发送3个不同水平标度的屏幕截图。 (2个开关周期,10个开关周期,>10个开关周期)

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ericlee

    在 IC 设计电路中、我串联了一个二极管来实现反向电流保护、如下图所示。  

    !) IC 在空载条件下进行测试、输出仅在高达70V 时保持稳定、超过该值时输出电压不稳定。

    2) 2) IC 针对0.125A 负载进行测试、然后输出在高达85V 的电压下保持稳定(在该电压下进行了测试)。  

    上图是正常条件(0.125A 负载)使能电压和输出电压。  

    3) 3) IC 针对0.25A 负载进行测试、然后输出不稳定(恒定电压降低)。 我将在此处添加电感器电流、反馈电压和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好  

    您发布的最后一个波形与有限周期振荡期间的典型波形相匹配。 当 FB 引脚上的电压纹波不足或被噪声失真时、会发生此振荡。 请尝试增加输出电容器的 ESR 并且/或者将 Rfbb 电阻器的位置非常接近 IC。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ericle  

    非常感谢。

    您的回复对我帮助很大。

    我对此 IC 有两个疑问

    1) 1)我是否可以在设计的输出端添加更多数量的电容器、以保持像这样的稳定输出电压(添加的电容器连接如下面的所示)。 Cout 之间的连接会使 FB 信号出现任何问题。 或者需要将所有电容器连接到 Cout 电容器上。 它在 IC 的工作中是否有任何差异?

    2) 2) 对于特定负载、我的 IC 输出电压在很大的输入变化(40V 至85V)中保持恒定、假设(0.25A)、如果我继续增加负载、为什么我的输出电压会降低。 会是什么原因。  

    感谢你的帮助。 '

    此致

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好  

    1) 1)您可以像您提到的那样连接更多的电容器、但不能保证转换器的稳定性。 基本上、这等同于使用较大的 ESL 寄生电感来增加输出电容器。  

    2) 2)如果输出电压在没有任何断续操作的情况下下降、则可能是由电流限制或输入电压下降引起的。  

    - EL