主题中讨论的其他器件:LM5013
我正在使用 LM5013来生成15V 恒定输出电压。 所需参数基于 TI WEBENCH 进行设计。 我已经在空载条件下对其进行了测试。
超过 EN 电压(15V)后、它将导通。 但输出电压仅为7.5V。 我已将输入电压提高到20V、但输出电压仍然没有增加。 相反、它缓慢地减小。 我观察到反馈信号具有0.65V 的恒定直流电压。 我认为反馈信号不会生成。
根据输入电压、它应该只会在固定时间导通。 反馈不起作用。
为什么我没有获得输出电压、背后有任何原因?
我是否需要进一步提高输入电压?
或者电路中的任何参数都必须改变?