This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:TPS62065的输出不稳定

Guru**** 2500935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337276/tps62065-output-of-tps62065-is-not-stable

器件型号:TPS62065

你好  

我们在我们的应用中发现 TPS62065的输出不稳定。
您可以看到我们在文件中测试的波形、 。
我们有一些需要你帮助来团结

1.我们采取了许多措施。 如果您有任何建议、请与我们联系。
查看文件

2.我们考虑改变 FB 的 PCB 布局以减少噪声流入。
请帮助确认所附布局是否合适。
文件 基板layout確認.xlsx>

3.我们降低了 FB 电阻值,发现如果电阻值变为小于10千欧,异常现象就会消失。
请确认除了降低电源效率所带来的影响之外、还有什么影响。
能否将其用于大规模生产?

如果我没有清楚地描述它、或者您有任何问题、请告诉我。

e2e.ti.com/.../Panel_FA577F670030_Panel3.3V-_FB964D4F7075385E1C690E8A5F00_240305-2.xlsxe2e.ti.com/.../_FA577F67_layout_BA788D8A_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我已经检查了您的所有测量、并想就表3提出一些重要的问题:

    • 此图表的条件是什么?
      *温度?
      *负载电流?
      *负载变化?
      * 在这个时候有一些行动?

    在某个时间点、 反馈 FB 引脚上的电压趋于零并且输出电压开始增加、但此时输出电压并未下降。
    我认为噪声是导致该行为的原因。
    因此反馈压降较大的唯一可能性可能是电阻器 R4004和 R4005 (上部 FB 分压器部分)连接不良/断开或者 R4006和/或 R4007 (下部 FB 分压器部分)短路引起。

    请检查整个反馈路径的焊接和良好连接。  在这种情况下、我预计会有很大的温度依赖性!

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef Marsmann,
    感谢您的重播。

    此图表的条件是什么?
    *温度->室温
    *负载电流->正常工作,电流约300mA (最大)
    *负载变化->此现象在上电大约20秒后发生。
    *此时进行一些操作->问题发生在正常操作期间。

    我们有2个样机模型解决这个问题,我们已经确认焊接没有问题。
    我也重新焊接了 FB 电路、例如改变了电阻值、但问题仍然存在。 这种现象直到电阻值低于10千欧姆时才消失。

    在这个模型中、出问题的概率约为3/10。

    我们对该电路进行了屏蔽,参考 sheet⑤,发现该问题没有发生0/10。 我们在这2个模型中检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    通常、反馈分压器上的较低阻值会降低噪声灵敏度。 10K 可以。

    更新后的布局看起来更好、但我建议根据数据表/TI EVM 中版本的方向更好地更改布局。

    但是、为了找出问题不存在于所有板上的原因、我想再做一些评估:

    •    使用原始电阻值(如表3)测量良好和不良电路板上的 FB 输入、以查看是否 所有电路板都存在中断、但电平不同。
    • 将 TPS62065器件从不良电路板焊接到良好电路板、以排除故障器件行为。
    • 尝试在电路板上找到通过附加屏蔽实验降低的噪声源。
    • 如果所有引脚都稳定、则在发生问题时检查所有引脚上的信号。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef Marsmann,

    •    使用原始电阻值(如表3)测量良好和不良电路板上的 FB 输入、以查看是否 所有电路板都存在中断、但电平不同。
    • 将 TPS62065器件从不良电路板焊接到良好电路板、以排除故障器件行为。

    ->我们变更确认 IC TPS62065 ,我们发现电话是根据单位。(新的 IC 是相同的函数)

    • 尝试在电路板上找到通过附加屏蔽实验降低的噪声源。

    ->我们发现噪音来自 WIFI-ANT ,因为拔下 WIFI-ANT 后,问题将消失,但我们不能减弱 ANT 上的噪音。

    • 如果所有引脚都稳定、则在发生问题时检查所有引脚上的信号。

    故障发生时,EN 引脚处于稳定状态。

    我们使用了以下电阻值、发现异常现象消失了。 您认为在大规模生产中使用它们是没有问题的吗?
    R4004 750K→9.1K
    R4006 160K→1K
    R4007 4.7K→1K
    在数据表中、要求 FB 电阻值应在120k~360k 范围内。
    使用小阻值电阻器会有什么影响?
    除了输出效率恶化外、还有其他影响吗? 是否会对 IC 的使用寿命造成损害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    非常感谢您的反馈。

    AB 实验的一个问题:  

       ->我们变更确认 IC TPS62065 ,我们发现电话是根据单位。    (新 IC 具有相同的方程)

    您回答的第一部分表明 问题与 TPS62065相关、但第二部分指向电路板。 哪一个是正确的?

    不过、如上所述、您可以减小反馈分压器电阻值、除了效率外、我们看不到任何问题。
    您还必须将 C4003的值从8.2pF 更新到大约700pF (如果我计算正确)。

    我建议改进布局、尤其是将来改进反馈分压器的放置。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef Marsmann,

    感谢您的答复。 小值电阻器可以用在 FB 电路中、这对我们非常友好。


    让我再详细谈谈上诉法院的意见交换。
    问题与 PCBA 有关、更换 IC 无法解决问题。

    我们将在新项目中更改 PCB、就像之前的布局文件一样。
    如果您对布局进行了修改、我们将不胜感激。

    关于 C4003、您是否有技术文档? 类似于应用手册文档。 以便我们可以进一步了解。

    此外、更换电阻后、我认为我们需要确认直流/直流操作的稳定性。
    现在我们使用附加的"简化稳定性检查"方法进行确认。 日期是2013年。 您是否有新文档或其他确认方式?

    e2e.ti.com/.../Simplifying-Stability-Checks.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    您可以在数据表中的第11章找到布局指南和示例。

    还 删除了9.2.2.1章"输出电压设置"中用于计算 Cff (C4003)的公式

    对于稳定性检查、提到的文档仍然有效。

    下面是一些其他应用手册:

    了解和模拟直流/直流转换器的环路稳定性测试

    https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/DC_DC_Stability/App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf

    我希望我能够以令人满意的方式回答你所有的问题。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Josef Marsmann、

    感谢您的确认和回复。
    除了噪声之外、是否还有其他需要确认的方面、或者您认为电源异常的其他可能原因是什么?
    这是否与温度有关、例如与 低温-30℃ 有关?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    在本例中、我 仅将高噪声水平视为此问题的根源。 我们器件的噪声灵敏度肯定会随温度发生轻微变化、但温度 不是此处的主要原因。

    此致、SEPP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Josef Marsmann、

    在低温还是高温下更为敏感?
    我认为在最坏的情况下、我们需要确认、
    温度范围-30~80

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    由于我们有一个调节输出电压的环路这一事实、因此温度将对多个点产生影响。 因此、我们无法预测哪个温度是您的应用的最坏情况。 您必须进行电路板测试与温度间的关系、以使其位于安全侧。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Josef Marsmann、

    非常感谢。

    发生异常时、波形频率约为2kHz。  这取决于什么吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    上图显示500µs = 2kHz 时每个反馈信号的干扰。 看起来该频率来自干扰源。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josef Marsmann、

    非常感谢。

    单元中没有2kHz 的噪音,可能是直流/直流电路引起的? 例如过滤器?

    关于 PCB 布局的变更,我们需要详细解释 PCB 变更对本田的优势,您对这些项目的看法是什么:

    ①When 连接 FB 端子和 FB 信号电阻器、Hi-Z FB 信号布线长度越短越好吗?

    ②关于 FB 信号的电路板布局、理解如果位置和路径长度相同、最好只使用表面接线而不是通孔、这是否正确?

    ③在考虑"FB 端子⇒FB 信号电阻器⇒AGND 端子"的连接环路时、您是否了解接线长度越短、阻抗越低?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    关于2kHz:在反馈信号干扰之后、输出电压升高到预期的 Vin、但随后复位信号变为低电平、这是为什么? 哪个部分激活复位? 我们也会在 REST 信号上看到2kHz!

    1.正确

    2. SMD 较好,电感较小

    3.如果布线较长,就会产生一种天线,噪音 很容易受到攻击。  

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Josef Marsmann

     

    很抱歉再次给你麻烦。

    修改了 FB 电阻值并改为对策1、异常现象消失。

    之后、我们将电阻更改为其原始状态、但异常波从2V 变为大约400mV。 请参见下图:

    我不知道为什么,你的意见是什么。

     

    我们无法在生产项目中更改 PCB 布局、因此我们现在只能更改电阻器值作为对策。

    为了确保有足够的裕度,希望阻力将继续减少,如对策2所示。

    真诚地期待收到您的建议。 对策2是否优于对策1?  

    当然、我们可以接受效率降低的问题。

     

     

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef Marsmann

    真诚地期待收到您的建议。
    请立即帮助确认。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    让我来谈谈 SEPP 已不在办公室的情况。

    如果您没有发现 措施1的任何问题、我建议继续执行此操作。  

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    如果您没有其他问题、请将该主题设置为"已解决"

    此致、SEPP