This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:MODE = 1时的行为、但 VIN1和 VIN2均小于1.6V

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348319/tps2116-behavior-when-mode-1-but-both-vin1-and-vin2-less-than-1-6v

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS2117

您好!

我通过此芯片使用手动模式、可以通过 GPIO 切换 MODE 和 PRI1。 我有几个问题:

  1. IO 信号电平是否可以同时高于 VIN1和 VIN2?
  2. 我考虑以下真值表中未显示的条件。 在这些情况下、VOUT 是什么?
    1. MODE = 1、PR1 = 1、VIN1 < 1.6V
    2. MODE = 1、PR1 = 0、VIN2 < 1.6V

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1、只要不超过绝对最大额定值、您就可以有任何情况。

    对于问题2、我们将在内部检查这一点、并将在星期一回答。 另外、您能否详细说明一下 MODE=1的含义? 它是连接到 VIN1还是外部电源?

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 MCU 的 GPIO 切换模式和 PR1、因此它应该是除 VIN1之外的"外部源"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    检查后、TPS2116和 TPS2117是两个非常接近的器件。 在 TPS2117数据表中、您可以看到、当 Vin1和 Vin2都小于1.6V 时、它将变为高阻抗、阻止任何输入进入输出、任何输出电流到达输入。 TPS2116也是如此。  

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TPS116和 TPS2117在 这些情况下的行为相同、它可以解决我的问题:)。

    谢谢。