请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 主题中讨论的其他器件: TPS2117
您好!
我通过此芯片使用手动模式、可以通过 GPIO 切换 MODE 和 PRI1。 我有几个问题:
- IO 信号电平是否可以同时高于 VIN1和 VIN2?
- 我考虑以下真值表中未显示的条件。 在这些情况下、VOUT 是什么?
- MODE = 1、PR1 = 1、VIN1 < 1.6V
- MODE = 1、PR1 = 0、VIN2 < 1.6V
谢谢。