请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
我正在为 UAV 应用设计 ESC 的 BEC 电源(电池消除器电路)。
我们的设计参数如下:
输入电压:3至6节锂聚合物电池(11.1V 至22.2V)
BEC 具有开关模式:5V - 8V 可调节(步长0.1V)、电流7A/18A 连续/峰值。
TI 是否有 BEC 电源设计解决方案? 如果是、请向我建议符合上述参数的解决方案。
感谢您的确认
此致、
Vuong N.T.