This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:面向 ESC 的 BEC

Guru**** 2544700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349282/bq40z80-bec-for-esc

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我正在为 UAV 应用设计 ESC 的 BEC 电源(电池消除器电路)。

我们的设计参数如下:

输入电压:3至6节锂聚合物电池(11.1V 至22.2V)

BEC 具有开关模式:5V - 8V 可调节(步长0.1V)、电流7A/18A 连续/峰值。

TI 是否有 BEC 电源设计解决方案? 如果是、请向我建议符合上述参数的解决方案。

感谢您的确认

此致、

Vuong N.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vuong、

    我不认为 TI 为电池消除器电路提供了解决方案、但 TI.com 在"应用"下有一个参考设计选项卡、可用于检查电池消除器电路参考设计。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺