This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:连接无电电池时的充电和电源路径管理问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348779/bq25723-issue-in-charging-and-power-path-management-when-a-dead-battery-is-connected

器件型号:BQ25723

您好!

我们一直在我们的3S 锂离子电池充电项目中使用 BQ25723 IC、我们观察到的问题之一是、当连接了无电电池并插入了19V 的充电器时、VSYS 电压仍然为零。 当我们调试电路时、我们得知、尽管 IC 上的 VBUS 为19V、IC 的 VDDA 为6V、但此时充电器未通过 IC 启用 HIDRV1和 HIDRV2引脚。 此问题很少发生、当充电器断开并重新连接时、该问题将得到解决。  

我想知道未启用 HIDRV1和 HIDRV2的原因是什么? 如果这是一个大问题,我们如何才能克服这个问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donson、

    可能会触发故障。 寄存器转储、特别是充电状态寄存器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们将就此回复您。

    此致、  

    东松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。