请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 您好!
我们一直在我们的3S 锂离子电池充电项目中使用 BQ25723 IC、我们观察到的问题之一是、当连接了无电电池并插入了19V 的充电器时、VSYS 电压仍然为零。 当我们调试电路时、我们得知、尽管 IC 上的 VBUS 为19V、IC 的 VDDA 为6V、但此时充电器未通过 IC 启用 HIDRV1和 HIDRV2引脚。 此问题很少发生、当充电器断开并重新连接时、该问题将得到解决。
我想知道未启用 HIDRV1和 HIDRV2的原因是什么? 如果这是一个大问题,我们如何才能克服这个问题?