主题中讨论的其他器件: CSD18511Q5A
我们使用 BQ25730为电池充电并支持其窄电源路径功能。 以下是对其使用方式的说明:
-电池组5S3P LiFePO4电池
-主 VBUS 输入是额定24 VDC @ 7.5 A 输出的交流到直流电源,可选的 VBUSS 输入可以是12 VDC 到20 VDC
- VSYS 的标称值为16.5V
- EN_LDO 功能设为禁用(0b)以关闭线性模式
附件是我们实施 BQ25730充电控制器的原理图。 更多详细信息、请参阅此内容。
我们的问题是、电源连接到 VBUS_IN 时的充电控制器电路可达到80°C 至最高100°C 的工作温度。如果没有 VBUS_IN 电源、充电器就会在40°C 至55°C 的温度范围内工作。 我们未使用 IIN_DPM 功能限制 VBUS 输入电流。 热成像显示、2.2uH 电感器和 BQ25730器件是变热的元件。
您是否有任何建议让我们探讨如何降低此充电器的工作温度? 如果您有任何问题或需要更多信息、请告诉我。
感谢您的支持。 Johne2e.ti.com/.../BQ25730-Charge-Controller-Schematic-_2D00_-For-Review-by-TI.pdf