This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:充电控制器在连接 VBUS 电源的情况下高温工作

Guru**** 2527880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, CSD18511Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347480/bq25730-charge-controller-is-operating-at-high-temperature-with-vbus-power-supply-connected

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: CSD18511Q5A

我们使用 BQ25730为电池充电并支持其窄电源路径功能。 以下是对其使用方式的说明:

-电池组5S3P LiFePO4电池

-主 VBUS 输入是额定24 VDC @ 7.5 A 输出的交流到直流电源,可选的 VBUSS 输入可以是12 VDC 到20 VDC

- VSYS 的标称值为16.5V

- EN_LDO 功能设为禁用(0b)以关闭线性模式

附件是我们实施 BQ25730充电控制器的原理图。 更多详细信息、请参阅此内容。

我们的问题是、电源连接到 VBUS_IN 时的充电控制器电路可达到80°C 至最高100°C 的工作温度。如果没有 VBUS_IN 电源、充电器就会在40°C 至55°C 的温度范围内工作。 我们未使用 IIN_DPM 功能限制 VBUS 输入电流。 热成像显示、2.2uH 电感器和 BQ25730器件是变热的元件。

您是否有任何建议让我们探讨如何降低此充电器的工作温度? 如果您有任何问题或需要更多信息、请告诉我。

感谢您的支持。 Johne2e.ti.com/.../BQ25730-Charge-Controller-Schematic-_2D00_-For-Review-by-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我在原理图中没有发现任何严重误差。 我建议将5mmx6mm FET 用于高功率充电器、如 CSD18511Q5A。  

    我们在线提供240W 参考设计。 请尽情体验 

    吧! www.ti.com/.../PMP22805 此致、 虎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周虎、您好!

    感谢您的响应和使用 CSD18511Q5A 更大 MOSFET 的建议。 我们将审查如何做出此更改。

    另一个快速问题:如果以400kHz 的频率运行、BQ25730充电控制器和外部电源元件(MOSFET 和电感器)是否会在温升较低的情况下运行?

    我将与我的团队一起回顾此案例、并告知您是否可以关闭此案例。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、开关频率更低、功率损耗更低、温升更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 BQ25730充电控制器设计修改为可在400kHz 频率下运行。 这降低了12摄氏度开关电感器的温升。这非常有用。  

    感谢您的支持。

    约翰