Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ24610, BQ27220, BQ25606, BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ27320, BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24610、 、EV2400、 BQ25606、 BQSTUDIO、GPCCEDV、 BQ27320、 BQ24610EVM
尊敬的 TI 团队:
我目前正在从事一个项目、该项目需要电池充电器和电量监测计来实现精确的电池 SoC 跟踪。
对于我选择的充电器 BQ24610、对于电量监测计、我选择了 BQ27220。
以下是系统的输入和输出规格、
输入:具有5V、5A 功能的直流充电器。
电池规格:1S2P、3.6V 标称电压(最大4.2V)、锂离子电池组(10、000mA、 所需的电池充电电流为4.5A。
我根据对这两个 IC 数据表的了解、制作了以下随附原理图。 充电器和电量监测计团队中的某个人是否可以在我继续 PCB 布局部分之前确认原理图是否正常?
我在设计时也遇到了以下问题。
- 对于 BQ27220、BQ27220的 SDA SCL 线路的标称电压是多少? 我能否使用兼容3V3电压的微控制器对它进行连接(读取/写入)、而无需任何电压转换?
- BQ27220感应电阻器的位置是否正确放置在 BQ24610充电器路径中?
- 有人可以解释一下原理图中提到的放置在 BQ24610中的2个 PMOS 之间的 R3和 C3的使用情况吗?
- 在电池的快充模式下、当充电电流设置为4.5A、直流输入限制设置为5A 时、我可以假设在充电过程中500mA 的其余部分将在 BQ27220的输出端(VSYS 节点)可用吗?
如果有人能帮助解决上述问题、那将是非常好的。 提前感谢您。