This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:原理图审阅:电池充电器+电量监测计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ24610, BQ27220, BQ25606, BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ27320, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343881/bq27220-schematic-review-battery-charger-fuel-gauge

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ24610、EV2400、 BQ25606BQSTUDIO、GPCCEDVBQ27320BQ24610EVM

尊敬的 TI 团队:

我目前正在从事一个项目、该项目需要电池充电器和电量监测计来实现精确的电池 SoC 跟踪。
对于我选择的充电器 BQ24610、对于电量监测计、我选择了 BQ27220。

以下是系统的输入和输出规格、

输入:具有5V、5A 功能的直流充电器。

电池规格:1S2P、3.6V 标称电压(最大4.2V)、锂离子电池组(10、000mA、 所需的电池充电电流为4.5A。

我根据对这两个 IC 数据表的了解、制作了以下随附原理图。 充电器和电量监测计团队中的某个人是否可以在我继续 PCB 布局部分之前确认原理图是否正常?

我在设计时也遇到了以下问题。

  1. 对于 BQ27220、BQ27220的 SDA SCL 线路的标称电压是多少? 我能否使用兼容3V3电压的微控制器对它进行连接(读取/写入)、而无需任何电压转换?
  2. BQ27220感应电阻器的位置是否正确放置在 BQ24610充电器路径中?
  3. 有人可以解释一下原理图中提到的放置在 BQ24610中的2个 PMOS 之间的 R3和 C3的使用情况吗?
  4. 在电池的快充模式下、当充电电流设置为4.5A、直流输入限制设置为5A 时、我可以假设在充电过程中500mA 的其余部分将在 BQ27220的输出端(VSYS 节点)可用吗?

如果有人能帮助解决上述问题、那将是非常好的。 提前感谢您。

e2e.ti.com/.../6886.Schematic_2D00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:  

    数据表中 SDA 和 SCL 线路的推荐上拉电压为1.62V 至3.6V。 请查看下图。  

    SDA 和 SCL 线路上拉至3.3V 应该不会出现任何问题。  

    2.我认为相对于电量监测计的感应电阻器配置方式没有任何明显的问题。 为了确定感应电阻器的配置对于电池充电器是否良好、我必须将其交给充电器团队。  

    3.在充电器组循环回答这个问题。

    4.我不确定我是否理解你在这里问的问题,你能否详细说明一下?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答1。 现在已经很清楚了。
    是否有有关如何为 BQ27220创建黄金映像的演练指南? 我以前没有使用 TI 的电量监测计、只是知道要完成的充电周期学习。 我已订购 BQ27220EVM 和 EV2400。 是否有任何方法可以让单元在没有学习循环的情况下正常工作(只需即插即用)?

    关于问题4、
    我想问的是、充电器 IC 是否可以实现动态电源管理。 这意味着、如果输入直流适配器电流为5A、其中的4.5A 流入电池进行充电。 来自直流适配器的500mA 的剩余电流是否可为原理图中提到的 VSYS 节点下游所连接的电路供电? 我最后使用的 TI 电池充电器是 BQ25606、该器件用于支持此功能。

    希望我把我的问题弄清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:  

    我建议参阅 BQ27220 EVM 用户指南。 此外、您应使用 GPCCEDV 工具、而不是学习周期、因为这是一种 CEDV 电量监测计、下面的 E2E 主题 在此处应该会有所帮助。  

    我将把时间交给充电器团队、以帮助解决其余的问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:

    我在原理图中没有看到任何明显的问题。

    关于问题4,
    我想问的是、充电器 IC 是否可以实现动态电源管理。 这意味着、如果输入直流适配器电流为5A、其中的4.5A 流入电池进行充电。 来自直流适配器的500mA 的剩余电流是否可为原理图中提到的 VSYS 节点下游所连接的电路供电? 我上一次使用的 TI 电池充电器是 BQ25606、它用于支持此功能。[/报价]

    是的、但是系统负载将优先于电池充电。 如果系统负载需要更多的电流、则充电电流将降低。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny 的帮助。 我将逐一介绍、以便您在遇到问题时使用。

    @Christain Moyer. 感谢您验证充电器原理图部分和 DPM 部分。 您能告诉我关于 qn 3的问题吗? 我不知道在设计中为 R3和 C3选择的值是否正确、以及如何选择它们。 我没有使用输入滤波器、因为我在输入尖峰情况下使用 TVS 二极管来钳制输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:

    我不知道为设计中的 R3和 C3选择的值是否正确以及如何选择它们

    是的、这些值正确。 它们用于 Q2的额外导通延迟、以进一步限制 di/dt 和限制浪涌电流。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 昨天使用 BQ27220EVM 和 EV2400进行了测试。 接线成功、我能够从 BqStudio 软件(1.3.124版)读取寄存器。 我可以看到在电池充电/放电时读数发生变化。  我似乎不知道如何进一步进行。 似乎提到了使用 e GPCCEDV 工具。 但当我查看链接时、它仅包含一份用户指南、我无法理解该指南。 这是不是其他工具? 或者我将使用 BQStudio 学习充电放电曲线。 我对整个流程的理解似乎缺少一些东西。 您能帮我回答以下问题吗? 如果有些问题看起来很愚蠢、请提前道歉。 我是第一次使用 TI 的电量监测计


    1.如何使用 GPCCEDV 工具? 该 用户指南 介绍了如何生成 zip 文件。 我该怎么做呢? 我应使用哪种工具、或者这是手动方法来生成 zip 文件? 是否有相应的分步说明?  该 文档 指出:"一种简单的记录方法利用 TI 的 bqStudio 软件实用程序、即 GPC 封装程序、读取数据
    直接从 TI 电量监测计下载。" 我似乎不知道在 bqstudio 软件中的何处可以访问此实用程序。

    2.是否需要执行第1步? 或者、我能否在每次微控制器打开并调用时通过 I2C 继续设置充满电容量、充电电压和一些关键参数?


    3. GPCCEDV 工具链接会显示"Gauging Parameter Calculation report to be emailed to y." "生成的报告包括 EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、 EDVT0、EDVTC、VOC75、VOC50、VOC25 (其中一些值可能不适用于特定的监测计)和 OCV11.txt 文件、其中包含可用于 TI 监测计 bq27320和 bq27220的11点负载电压点。" 在生成报告后如何使用此信息? 我是否要使用这些值并在每次打开 bq27220时通过 i2c 使用这些设置对其进行编程? 还是第一次通过 I2C 保存后、它会永久存储在器件中? 如何在生产中使用 BQ27220? 似乎需要配置很多设置。

    关于上面分享的原理图、我在使用 EVM 时发现了几个错误。 我必须更改 bq27220感测电阻的位置、如下所示。 看上去可与 EVM 配合使用。 (如果有人将来想了解这一点、只需分享)


    此外、我 错误地将 bq27220的 VDD 引脚分配给3.3V、这也是错误的。 我也把它删除了。


    在对 BQ24610EVM 进行测试期间、我发现、每当电池充满电或在开路电池电压下接近4V 以上时、我都无法通过输入直流适配器输入为其提供5V 的充电电压。 我必须将输入电压增加到6V 左右、才能在输入功率损失时对其进行充电。 您能告诉我为什么会这样吗? 是否可以使用5V 直流电压适配器对4.2V 标称电池进行充电? 我更希望使用5V 适配器可以实现这一点、而不是使用6V 适配器。 您能告诉我可以对此问题采取哪些措施吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:

    请参阅部分 11电源相关建议 在数据表中:

    考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和 MOSFET 中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V。 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间的 RBFET 的体二极管压降、以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian 的回应。 我反复核对了一下。 这实际上就是问题所在。如果 VCC 和 SRN 之间存在0.5-0.6V 的差异、就可以触发一个充电周期。
    尊敬的 您可以帮助解决上述问题的电量监测计部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:

    抱歉、回复延迟。如果您对多个 TI 产品有疑问、最简单的方法是为每个产品创建一个问题、以便我们将其分配给相应的支持团队、否则可能会有一些延迟。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:
    目前、唯一的问题是电量监测计 BQ27220EVM 模块。 这个问题最初是关于这个问题的。 我已在上面的帖子中详述了这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:  

    很抱歉耽误你的时间。 GPCCEDV 工具是一款数学计算和仿真工具、可帮助获取特定电池曲线的 CEDV 系数。 GPCCEDV 工具的使用过程相当简单、并在 GPCCEDV 用户指南中有详细说明。 用户指南中讨论的 zip 文件应仅包含一个配置文件、该文件将告诉工具如何处理数据、您需要提供6个不同的日志文件(通过不同的临时日志和不同的速率获取、在用户指南中进行了说明)。 如需了解需要包含在配置文件中的信息、请参阅2.1配置文件。 有关6个日志文件所需的信息以及如何收集这些日志文件的数据、请参阅第2.2节"数据日志文件"。 收集并创建所有必要文件后、您可以将它们压缩在一起、然后上传到工具中(请参阅下图)。  

    请注意、这些文件的名称必须与 GPCCEDV 用户指南中的名称完全相同。  

    将此报告提交给工具后、您将获得一份包含新数据的报告。 然后需要将这些数据上传到电量监测计。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    用户指南说:"一种简单的记录方法是利用称为 GPC 封装程序的 TI bqStudio 软件实用程序来读取数据
    直接从 TI 电量监测计"、第2.2节、我似乎在 bqStudio 中找不到此选项进行记录。 这份指南是错的吗? 是否有其他方法来记录充电放电曲线、或者我应该手动这样做以生成所需的6个文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dev:  

    您可以手动生成所需的6个日志文件。  我建议参考 这个 关于 GPC 封装器的 E2E 主题。 此外、用户指南介绍了如何在不使用 TI EVM 或 TI bqStudio 软件的情况下获取3对日志文件。  

    此致、  

    Jonny.