您好!
我们使用 TPS2546进行电话互连充电和数据通信;
现在、 TPS2546有以下问题:
我们 将 TPS2546设置为 CDP 模式(1.5A 输出电流)、将 CTL1/CTL2/CTL3/ ILIM_SEL 设置为1、通常、我们在 USB 器件(电话)内部启动 CDP/SDP 自动切换模式、
但 TPS2546无法设置为 CDP 模式(电流仅为0.5A);
2.我们没有设置 CDP/SDP 自动切换、而 TPS2546可以设置为 CDP 模式(电流为1.5A)。
因此、请建议如何设置 CDP/SDP 自动开关、谢谢您、电流将上升到最大1.5A。