This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546的充电器问题

Guru**** 2385580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349298/tps2546-the-charger-issue-for-tps2546

器件型号:TPS2546

您好!

我们使用 TPS2546进行电话互连充电和数据通信;

现在、 TPS2546有以下问题:

我们 将 TPS2546设置为 CDP 模式(1.5A 输出电流)、将 CTL1/CTL2/CTL3/   ILIM_SEL 设置为1、通常、我们在 USB 器件(电话)内部启动 CDP/SDP 自动切换模式、

  但 TPS2546无法设置为 CDP 模式(电流仅为0.5A);

2.我们没有设置 CDP/SDP 自动切换、而 TPS2546可以设置为 CDP 模式(电流为1.5A)。

因此、请建议如何设置 CDP/SDP 自动开关、谢谢您、电流将上升到最大1.5A。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您是否在示波器上捕获了 USB 引脚以验证是否发生了正确的 BC1.2协商?  

    您已配置的设置使用负载检测、除非发生 BC1.2主检测、否则 SO 电流限制为 ILIM_LO。   

    您描述的行为与未完成负载检测用例的 BC1.2检测的手机是一致的。  您可以确认将 CTL1、CTL2、CTL3设置为001、以支持无负载检测的自动检测。  如果这创建了1.5A 合约、则手机很可能不支持 BC1.2负载检测。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请参阅以下内容:

    您可以确认将 CTL1、CTL2、CTL3设置为001以支持自动检测而不进行负载检测。

    001设置为 DCP_AUTO 模式、具有输出负载检测、DCP 支持 BC1.2、但数据线路已断开连接、这是对的?

    如果这创建了1.5A 合同,则很可能电话不支持 BC1.2负载检测。

    这是指电话不支持 BC1.2、因此它也不支持 BC1.2检测?

    当我们将111设置为 CDP/SDP 自动切换时、 电话不支持 BC1.2协议、它无法 实现功能(电流大约为0.5A、 是否连接了数据线? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    W

    将初始 CTL1/2/3和 ILIM 设置为1111时、您能否提供 VBUS、D+和 D-线路的振荡捕获功能、以便我了解放电是否发生、以及初级和次级检测是否已启动?

    谢谢。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请在 formwave 下方查看 Plesae:

    1.下面的波形表示 电话不支持 BC1.2:

    a. D+ 100mV 电压、且将 USB 连接到 TPS2546;

    b.主检测并 连接至 CDP/DCP 端口;

    c.二次检测并设置为 CDP 器件;

    d. USB 枚举;

    2.下面的波形是支持 BC1.2的电话:

    3、下面的波形是电话不支持 BC1.2、但我们加了 VBUS 信号:

    第3个波形显示 Vbus 设置放电并 触发 CDP/SDP 自动切换功能;

    最后 、我们实际上想要知道如何设置支持1.5A 充电器和 通过电话进行数据通信功能的 TPS2546

    不支持 BC1.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一可以做到这一点的方法是确保您的系统始终可以提供1.5A 电流、并且您已将两个 ILIM 电阻器设置为1.5A。  然后、无论通过 BC1.2进行何种协商、该器件都将为 SDP 和 CDP 情况提供1.5A 电流。