This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:即使 PMIC 关闭、电池也缓慢耗尽

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346188/tps65217-battery-is-slowly-draining-even-though-pmic-is-off

器件型号:TPS65217

您好!

我 参考 BeagleBone Black 设计和 PMIC 产品说明书设计了一款特殊的 PCB。 我通过 AC 和 USB 引脚为 PMIC 供电、并且只要这些电源关闭、PMIC 就会持续使用电池。 这种设置会将电池电压降至0伏。 导致电池损坏、使封装膨胀并变得危险。 在文档中、我们写道:持续监控某些引脚以从关闭状态切换到打开状态、并且 VSYS 由电池供电。 我如何确保没有从电池取电、简而言之、VSYS 在关闭状态下不使用电池?  如何防止电池膨胀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ertugrul:

    首先、您使用哪种型号的电池? 这是哪种类型的电池?

    根据我的理解、如果您处于关闭状态、不应该启用任何电源轨、并且您的 VSYS 负载应该非常小:

    移除交流和 USB 输入不会使 PMIC 进入关闭状态、因此、如果您在正常运行期间丢失这些输入、我会尝试使用电池来满负载。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我使用标准锂聚合物电池。 处于关断状态时、PMIC 始终耗尽电池电量。 这会导致电池耗尽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ertugrul:

    在关断状态下、来自电池的电流是多少?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    10 mA 上的电流来自处于关闭状态的电池。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ertugrul:

    电池是否与电路中除 PMIC 外的任何其他部件连接?

     根据数据表、关闭状态输入电流在室温下通常应为6uA:

    我刚刚在我们的 TPS65217DEVM 上检查了这个情况、我使用设置为3.7V 的 BAT 输入(关闭状态)源表确认了6uA 规格。

    增加电压只会使电流增加大约1.5uA、并且 BAT 节点短接至 BATSNS、因此我的测试中应考虑所有电池输入。

    我会再次检查一下...

    • 在工作状态下电池不会因充电周期对电池造成的应力而损坏
    • 电池未连接到可能消耗电流的电路另一部分
    • PMIC 实际上处于关闭状态、其中 VSYS 的输入电流应为~6uA、如上所示

    此致、

    詹姆斯