This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:电源管理论坛

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP5123, PMP3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350004/ucc2897a-power-management-forum

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP5123PMP3162

您好...

  ucc2897a 规范(p16) 8.3.1.14 VDD:其中一个参考

  VREF 和 VDD 上的电容的最小比率应为1:10。

  

  我想问,这是否有任何原因? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因是避免 VDD 电容器由于在 VDD UVLO 导通前将 CDD 存储能量转移到 VDD UVLO 导通、导致 CDD 电压降至 UVLO 关断以下、 器件的能量来自 CDD、CDD 需要将能量偏置 IC 并为 VREF 电容器充电、直到外部偏置可以接管、而 CDD 需要保持高于 UVLO 开启期间。 这要求客户尽职调查价值足够大、因此在考虑工程实践时、建议采用10:1、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...

      感谢您的回答!!

      但我还会参考另一个设计参考:PMP5123  

      CREF(C29): CVDD(C28)= 10:1

      这是一个特殊的案例?! 或其他原因?!

      谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C18的具体情况-您不能忽略与 C28并联的220uF 电容-我认为您忽略了 C18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢你!

    如果我想加快打开速度!?我可以在 VDD 引脚上添加绿色电路吗?

    请参阅下面的(PMP3162)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 VDD 达到其 UVLO 开启状态、IC 就会开启:如果您的绿色电路可以正常工作、 但该电路与10:1问题无关。 您的10:1问题是否得到了解决?  

    对于新主题帖和不相关主题帖、您需要创建新主题帖、如果问题已解决、则需要关闭主题帖。 这些是在 E2E 上工作的规则、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!!谢谢