主题中讨论的其他器件: PMP5123、 PMP3162
您好...
ucc2897a 规范(p16) 8.3.1.14 VDD:其中一个参考
VREF 和 VDD 上的电容的最小比率应为1:10。
我想问,这是否有任何原因? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
原因是避免 VDD 电容器由于在 VDD UVLO 导通前将 CDD 存储能量转移到 VDD UVLO 导通、导致 CDD 电压降至 UVLO 关断以下、 器件的能量来自 CDD、CDD 需要将能量偏置 IC 并为 VREF 电容器充电、直到外部偏置可以接管、而 CDD 需要保持高于 UVLO 开启期间。 这要求客户尽职调查价值足够大、因此在考虑工程实践时、建议采用10:1、