This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:如何使用充电器配置生成初始充电脉冲。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E, BQ27427, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333121/bq25619e-how-to-generate-an-initial-charging-pulse-with-charger-config

器件型号:BQ25619E
主题中讨论的其他器件: BQ27427BQ27426

您好!

我想为具有内部切断功能的电池充电、大约3.0V。低于3.0V 时没有输出电压、并且电池电压显示为0V、因此我需要生成一个脉冲、以便从切断电压中取出电池、然后开始充电。 如果电池电压不低于其截止值、则会按照配置进行充电。 为了从电池切断状态中取出电池并开始正常充电、bq25619e 中应该进行什么配置?

谢谢

R·戈希尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    电池充电器输出将高于 V_BAT_SHORT。 我怀疑您的保护器正在切断电路中的电池。 请参阅电池保护器规格、以关闭保护器并允许进行充电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果不关闭电池保护器、搭配 BG25619和 BQ27427电池充电是否可行? 请参阅下面随附的示意图快照。

    我们还可以使用电量监测计设置电池切断吗?

    连接主电源/适配器电源时、电池电量也会耗尽。

    谢谢

    R·戈希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    为了查看原理图、TS 是否连接到热敏电阻? 如果不是这样的话、您将需要适当地偏置 TS 以实现电荷。

    当没有发生充电时、您能否捕获 VBUS、SW、VBAT 和 VSYS 的波形? 此外、  您能否在没有发生充电时捕获 VBUS、SW、VBAT 和 ICHG 的波形? 此外、发生这种情况时 STAT 引脚是什么?

    您是否可以尝试切换 CHG_CONFIG 位 REG01、以查看这是否开始充电?

    此外、关闭电池保护器的触发器是什么?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    1) 1) TS 是否连接到热敏电阻?

    答案 是的、电池 TS 引脚连接到电量监测计的 TS 引脚。 在电池充电配置中、我们忽略了 TS 位。

    2) 2) 没有充电时、您能否捕获 VBUS、SW、VBAT 和 VSYS 的波形? 此外、  您能否在没有发生充电时捕获 VBUS、SW、VBAT 和 ICHG 的波形? 此外、发生这种情况时 STAT 引脚是什么?

    答案 我收集每一个数据。

    3) 3) 您是否可以尝试切换 CHG_CONFIG 位 REG01以查看这是否开始充电?

    答案 是的、我已经尝试切换 CHG_CONFIG 位。 但是、由于 BATSENS 或 BATPIN 没有电池电压、因此没有进行充电。

    我们根据 FAE 的建议做出了新的选择、并更新了原理图。 您能否从原始问题角度检查原理图?

    谢谢。

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    1) TS 引脚现在已正确配置。  

    2)等待您的结果。

    3)你需要找到办法唤醒你的保护器。 保护器似乎已启用、您无法为电池充电。  什么情况导致保护器启用? 我需要看到波形以确认 VBUS、SW 和 VBAT 的行为。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当电池低于其保护器截止频率时获取波形。 即3.0

    上述第一个波形介于 VBUS (黄色)和 VBAT (粉色)之间。 VBAT 电压为1.608V。

    上述第二个波形介于 VBUS 和 SYS (粉色)之间。 SYS 电压为3.8V。

    请告诉我您是否需要其他波形。

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    遗憾的是、电池电压似乎在升高、但保护器会将其切断。 请移除/绕过保护器、看看是否有相同的问题。 此外、请在保护装置截止频率以上对电池进行充电、然后查看是否存在相同的问题。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已经移除了 BQ27427电量监测计、并尝试对低于其保护器切断电压的电池充电、这种电量监测计无法正常工作、电池也无法正常工作。 似乎电池充电器正在尝试充电、但电量监测计阻止了它。 正常 电池电压在3.5到4.2V 之间 时、由于电量监测计的原因、我也无法为电池充电。 是否设置了燃油表无法为蓄电池充电的任何限制。

    我的电池配置最大电压为4.2V、容量为7000 mA。

    电量监测计配置设置如下所述:

    电量监测状态82 6设计容量7000 mA

    化学成分为1202。

    我刚才设置了两个参数、建议需要设置其他参数或需要对原理图进行任何更改。

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    这似乎是一个与监测计相关的问题。 我将把时间交给电量监测计团队。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guage 团队、您好!

    请提供有关此问题的帮助。

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:  

    我建议参考 BQ27426快速入门指南 、并至少配置第4节"配置监测计参数"中的参数。 本文档适用于 BQ27426、而不是 BQ27427、但本文档中的大部分内容都适用于 BQ27427电量监测计。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    如果我关闭电量监测计会怎么样。 这会关闭 LDO 输出并使 VDD 为0。 目前、VDD 为1.8V。 这是否会影响电池的放电和充电次数?

    当前我正在尝试在启用 SHUTDOWN 模式后关闭电量监测计。 电量监测计控制状态为高字节0x8C、低字节为0x20。 因此、已启用关断、但电量监测计未关闭。 我之所以说这是因为 VDD 仍然是1.8V。 请告诉我是否有其他方法检查电量监测计是否已关闭。

    谢谢。

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:  

    根据 TRM、当电量监测计处于关断模式时、将禁用 LDO 输出。 请查看来自 TRM 的下图。  

    此外、如果测量仪表处于关断模式、您将无法与测量仪表通信。 在发送 SHUTDOWN 命令之前、请确保您正在发送 SHUTDOWN 启用命令。 此外、请确保您没有切换 GPOUT 引脚、否则监测计将退出关断状态。 我刚刚在我的 EVM 上对其进行了测试、当监测计处于正常模式时、VDD 和 GND 之间的电压为~1.799V、然后当监测计进入关断模式时、监测计不再通信、VDD 和 GND 之间的电压为0V。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    而电压提升器消耗的功率超过充电器的功率。 当我关闭电压升压器时、 充电器现在会从切断状态为电池充电、也会在处于正常状态时充电。 我还将关闭电量监测计以更快地进行额外充电。

    谢谢!

    拉维