This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136EVM-698:输入钽电容器的用途和必要性

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, TPS62136, BQ24133EVM-715-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349913/tps62136evm-698-purpose-and-necessity-of-input-tantalum-capacitor

器件型号:TPS62136EVM-698
主题中讨论的其他器件:TPS62136BQ24133EVM-715-15V、BQ24133

您好、TI 工程师!

我想知道 TPS62136降压转换器电路输入侧68uF 钽电容器的用途是什么?   电容值由哪些因素决定?  当 使用 TI Web 工作台设计 TPS62136的电路时、它仅包括10uF 输入电容器。

钽电容器是否可以更改为常规陶瓷电容器? 另外、评估板文档中对钽电容器的说明表明、它的额定电压为35V、但列出的实际器件型号 TPSE686M025R0125的额定电压为25V。 哪一个是正确的?

我们的主电路设计布局包含2个 TPS62136电路、这些电路连接到 BQ24133充电器 IC 的电源路径输出。 它类似于 BQ24133EVM-715-15V 的布局、其中它可以选择3S 电池或15V 适配器。  

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniel、

    添加68uF 钽电容器的目的是抑制寄生电感、尤其是在存在长输入布线时。

    实际上如果输入走线很短,一个10uF 的陶瓷电容就足够用作 CIN 了。

    TPSE686M025R0125的额定电压为25V、而不是35V、我想在 评估板文档中澄清这是一个错误。

    谢谢。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您在评估板文档中对钽电容器和电容器额定电压进行了说明。 我们不能将2个降压转换器电路直接连接至我们的电池和输入电源适配器。 相反、输入迹线连接到功率路径 MOSFET。 (请参阅下图、降压电路连接到系统)电池的输入陶瓷电容器连接到充电 IC。 电源适配器的输入插孔具有 RC 缓冲电路。  

    什么被视为长输入布线与短输入布线? MOSFET 的布线长度对于第一个降压转换器电路约为50mm、对于第二个降压转换器大约为130mm。 如果我们包含到电池端子和输入直流插孔的长度、到第1和第2个降压转换器电路的布线长度将比电池长约26mm (76mm/156mm)、比输入直流插孔多35mm (85mm/165mm)。

    鉴于我们的布线长度、一直到 MOSFET 和实际电压源、 我们是否需要添加 钽电容器?  如果是、我们需要多少数据、以及添加这些数据的最佳位置在哪里/在哪里? TPS62136的最大输入电压是15V、如果我们需要添加一个钽电容器、或者我们可以使用35V 电容器以达到 17.5V 的降额值的50%、我们可以使用额定电压为25V 的钽电容器吗?

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

     考虑到电路板上有放置空间、建议添加一个钽电容器以使 VIN 更稳定。

    25V 直流额定值可能就足够了。

    谢谢

    科林