Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, TPS62136, BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件:TPS62136、 BQ24133EVM-715-15V、BQ24133
您好、TI 工程师!
我想知道 TPS62136降压转换器电路输入侧68uF 钽电容器的用途是什么? 电容值由哪些因素决定? 当 使用 TI Web 工作台设计 TPS62136的电路时、它仅包括10uF 输入电容器。
钽电容器是否可以更改为常规陶瓷电容器? 另外、评估板文档中对钽电容器的说明表明、它的额定电压为35V、但列出的实际器件型号 TPSE686M025R0125的额定电压为25V。 哪一个是正确的?
我们的主电路设计布局包含2个 TPS62136电路、这些电路连接到 BQ24133充电器 IC 的电源路径输出。 它类似于 BQ24133EVM-715-15V 的布局、其中它可以选择3S 电池或15V 适配器。
谢谢。
丹尼尔