请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172 主题中讨论的其他器件:BQ24040、
您好!
我已经设计了使用 BQ25172DSGR (IC3) IC 为电池充电的 PCB。 我正在使用 TPS62840DLCR (IC5) IC 降压转换器为我的 MCU 和其他元件供电。
请查看随附的原理图图像。
如果我未在 J8连接器上连接电池、则 IC3无法提供正确的输出。 因此 IC5不会提供3.3V 输出。
如果未 插入电池并且电源直接来自 USB 输入、我的应用需要操作器件。
我可以在电流设计的 PCB 中实现的任何解决方案。
请提供建议。