This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:输出连接至 TPS62840DLCR 降压转换器(无电池输入)

Guru**** 2428140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349241/bq25172-output-connected-to-tps62840dlcr-step-down-converter-without-battery-input

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件:BQ24040

您好!

我已经设计了使用 BQ25172DSGR (IC3) IC 为电池充电的 PCB。 我正在使用 TPS62840DLCR (IC5) IC 降压转换器为我的 MCU 和其他元件供电。

请查看随附的原理图图像。

如果我未在 J8连接器上连接电池、则 IC3无法提供正确的输出。 因此 IC5不会提供3.3V 输出。

如果未 插入电池并且电源直接来自 USB 输入、我的应用需要操作器件。

我可以在电流设计的 PCB 中实现的任何解决方案。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akhil

    BQ25172不具有与 BQ24040 TTDM 模式类似的电源模式。  它将在过压和再充电之间循环。  

    但 BQ24040是锂离子电池、而不是镍氢电池。   

    抱歉、没有任何好方法可以在无电池的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    只要存在输入电源、我就会添加两个二极管 D1和 D5来旁路充电 IC。 将 R20替换为二极管 D1以保护电池不受直接充电的影响。

    将很快在 Curret 设计电路中测试这一内容。