您好、请帮助确认有关 TPS929240的一些问题、
问题1:如果我们不打算使用芯片的失效防护功能、如何处理 FS1和 FS0引脚、可以挂起还是直接接地;

Q2:要连接上面的问题、假设我将 FS1和 FS0接地、我发现在进行 PCB 布局时、电源电容器是否可以接地到附近的 FS1或 FS0引脚、如下图所示、这是否是内部的问题、

Q3:如果我不使用 ERR 引脚、可以将此引脚悬空吗?
Q4:下图显示了929120和929240ERR 引脚的电平范围。 将电平范围从929120的0.7V 2V 更改为929240的1.1V 1.2V、因为该模块的参数接近 TPS9263/TPS92611的故障引脚参数、所以可以直接级联、

Q5:ERR 上拉电阻少于10K。 如果我使用1K 电阻器且上拉电阻为5V、则如果此时按下 IPD (ERR)电流3mA、则 ERR 引脚电压为2V。 如果失效防护状态和各个通道发生故障、即使芯片上设置了 OFAF = 1、其他通道是否不会关闭?