This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:TPS929240问题

Guru**** 2564550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350305/tps929240-q1-tps929240-questions

器件型号:TPS929240-Q1

您好、请帮助确认有关 TPS929240的一些问题、

问题1:如果我们不打算使用芯片的失效防护功能、如何处理 FS1和 FS0引脚、可以挂起还是直接接地;

Q2:要连接上面的问题、假设我将 FS1和 FS0接地、我发现在进行 PCB 布局时、电源电容器是否可以接地到附近的 FS1或 FS0引脚、如下图所示、这是否是内部的问题、

Q3:如果我不使用 ERR 引脚、可以将此引脚悬空吗?

Q4:下图显示了929120和929240ERR 引脚的电平范围。 将电平范围从929120的0.7V 2V 更改为929240的1.1V 1.2V、因为该模块的参数接近 TPS9263/TPS92611的故障引脚参数、所以可以直接级联、

Q5:ERR 上拉电阻少于10K。 如果我使用1K 电阻器且上拉电阻为5V、则如果此时按下 IPD (ERR)电流3mA、则 ERR 引脚电压为2V。 如果失效防护状态和各个通道发生故障、即使芯片上设置了 OFAF = 1、其他通道是否不会关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、  

    1. 建议拉高或接地;  

    2.还可以

    3.最好使用电阻将其拉高;  

    4. 请勿在同一通信总线上使用 TPS929120和 TPS929240。 您可能也会遵循最坏的情况、即此处用于控制的 TPS929120。  

    5.可能的情况是、您需要相应地增加上拉电阻器的值、并确保在发生故障时将其下拉至低于 VIL (min)。