请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54425 大家好、团队。
现在、我们考虑缓冲器电路。
因此、我们想了解 Vin 和高侧 FET 漏极之间的谐振。
详情可在红色区域下方查看。

您是否具有 TPS54425的 Lp2信息?
我们猜测典型值为5nH、但准确的信息只能了解您。因此、请帮助我们。
此致、
明石
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.