This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:您能告诉我 TPS54425的串联电感吗?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349664/tps54425-would-you-please-tell-me-about-parastic-inductance-of-tps54425

器件型号:TPS54425

大家好、团队。

现在、我们考虑缓冲器电路。
因此、我们想了解 Vin 和高侧 FET 漏极之间的谐振。

详情可在红色区域下方查看。

您是否具有 TPS54425的 Lp2信息?
我们猜测典型值为5nH、但准确的信息只能了解您。因此、请帮助我们。

此致、
明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    我们建议通过实验确定 RC 缓冲器、因为 PCB 线的寄生电感也会影响。 您可以使用5nH 进行粗略计算。 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 石屏市

    感谢您的回复。
    如您所知、最重要的一点是使用实际的测量结果制造缓冲器电路。

    但我们公司中没有安装 TPS54425的环境。
    因此、在生成 PCB 之前很难估算焊盘位置的器件尺寸。
    在我们的 AW 设计计划中、Cin 与 Vin 之间的聚丙烯电感为340pH。
    因此、我想知道内部寄生电感有多大。

    感谢您的问候。

    最好的面包
    明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi:

    很抱歉、我们没有该数据。 电阻器大小取决于其功率损耗。 但电阻器上的功率损耗取决于 Csnub 电容。 公式为 Psnub=1/2*Csnub*Vswpeak^2*Fsw。

    谢谢。

    此致、

    石屏市