This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG71050:输入电压工作在1.8V 至2.7V 之间时的效率是多少?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: REG71050, REG710-5, REG710-3, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348146/reg71050-efficiency-for-vin-operation-between-1-8v-and-2-7-v-available

器件型号:REG71050
主题中讨论的其他器件: REG710-5REG710-3TPS61299

您好!

我想使用 REG71050来将范围在1.8V 至3V 之间的输入升压。输入工作电压的数据表表表表表7.3指出该器件应在低至1.8V 的电压下运行。 但 REG71050的所有效率图的扩展范围不超过2.7V、在每种情况下均仅显示了 REG71050和 REG710-5的共同范围。 您是否已为客户提供1.8V 至2.7V 范围内的 REG71050数据?

(另外、请注意、我认为复制粘贴错误会使您的商品标签混淆、如图11所示。 从上下文来看、TI 似乎是想让它成为 REG710-3、而不是其邻居 REG710-3.3。)

此致!
J·斯蒂尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janet、

    对不起,我今天已满座,明天我会给你回复。 这对你来说是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     跟踪该数据是否有任何进展?

    此致!
    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janet、

    图11应为3V。 可提高效率 是因为该器件实际上是电荷泵、无法在输入电压低于2.5V 的情况下调节到5V。 有道理。 如果您需要升压到超过两倍的电压,请使用升压,例如 TPS61299。