Other Parts Discussed in Thread: REG71050, REG710-5, REG710-3, TPS61299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REG71050 主题中讨论的其他器件: REG710-5、 REG710-3、 TPS61299
您好!
我想使用 REG71050来将范围在1.8V 至3V 之间的输入升压。输入工作电压的数据表表表表表7.3指出该器件应在低至1.8V 的电压下运行。 但 REG71050的所有效率图的扩展范围不超过2.7V、在每种情况下均仅显示了 REG71050和 REG710-5的共同范围。 您是否已为客户提供1.8V 至2.7V 范围内的 REG71050数据?
(另外、请注意、我认为复制粘贴错误会使您的商品标签混淆、如图11所示。 从上下文来看、TI 似乎是想让它成为 REG710-3、而不是其邻居 REG710-3.3。)
此致!
J·斯蒂尔曼