您好!
我将根据是否收到警报中断以及是否设置了全扫描位来轮询 AFE 的某些数据。 全扫描位似乎每140毫秒设置一次。 参考手册中包含以下内容:
"完整电压扫描完成。 已完成必要的多次 ADC 扫描以
收集完整的电压测量环路数据(包括电芯电压、引脚或热敏电阻)
电压等)。 每次完成完整扫描时都会设置该位(启用时)。 "
我想知道的是、更具体地说、每次全扫描更新的值是什么。 etc 指的是什么?
手册中说明 CC1电流每250毫秒更新一次。 这也是一种 ADC 测量、那么这也是全扫描信息的一部分吗? 在这种情况下、为什么全扫描位的设置比第250毫秒更频繁?
热敏电阻温度也是如此、手册中规定每250毫秒更新一次、但每次 我每140毫秒接收一次全扫描都会更新一次。
我是否令人困惑?
如果您能详细解释每次全扫描实际更新的内容以及其他数据的频率、我将不胜感激。
此致、
亚当