This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:全扫描中会更新哪些值?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351404/bq76942-what-values-are-updated-in-a-fullscan

器件型号:BQ76942

您好!

我将根据是否收到警报中断以及是否设置了全扫描位来轮询 AFE 的某些数据。 全扫描位似乎每140毫秒设置一次。 参考手册中包含以下内容:

"完整电压扫描完成。 已完成必要的多次 ADC 扫描以
收集完整的电压测量环路数据(包括电芯电压、引脚或热敏电阻)
电压等)。 每次完成完整扫描时都会设置该位(启用时)。 "

我想知道的是、更具体地说、每次全扫描更新的值是什么。 etc 指的是什么?

手册中说明 CC1电流每250毫秒更新一次。 这也是一种 ADC 测量、那么这也是全扫描信息的一部分吗? 在这种情况下、为什么全扫描位的设置比第250毫秒更频繁?

热敏电阻温度也是如此、手册中规定每250毫秒更新一次、但每次 我每140毫秒接收一次全扫描都会更新一次。

我是否令人困惑?

如果您能详细解释每次全扫描实际更新的内容以及其他数据的频率、我将不胜感激。

此致、
亚当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    很好的问题! 我认为以下技术文章可以帮助您回答这些问题:

    详细介绍了测量环路在正常/睡眠模式下如何工作。 单个测量回路为 Adscan、而 FULLSCAN 为每次 ADC 测量都已更新(可能需要多个测量回路)的时候。

    在每个 ADscan 中、最多可以更新3个热敏电阻测量值、如果启用的热敏电阻超过3个、则可能需要更新所有热敏电阻的 FULLSCAN。

    我认为 CC1独立于 FULLSCAN 周期、CC2在每个 ADscan 期间进行测量。

    希望这有助于回答问题。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙