This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:该器件在 SHDN=LOW 之后不会使 FLT 生效、因为它不是故障场景

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348713/tps1663-the-device-doesn-t-assert-flt-after-shdn-low-because-it-is-not-a-fault-scenario

器件型号:TPS1663

您好!

以下 E2E 论坛讨论 FLT/SHDN。 论坛解答指出:"当 SHDN=LOW 时、器件不会置位 FLT、因为它不是故障场景。"

TPS1663:内部 FET 开/关

[问题]

在通过关断功能关闭内部 FET 后、UVLO 是否工作、FLT 是否置位为低电平?

或者、当该器件被关断功能关闭时、UVLO 不工作且 FLT 未置位为低电平?

 查看内部方框图、我找不到任何依赖关断功能来确定 FLT 是否置位为低电平的电路。

 

增编

客户想知道为什么在通过关断功能关闭内部 FET 后、ULVO 不会将 FLT 置为低电平。

此致、

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果 VIN 低于 UVLO、FLT 应该变为低电平 、但根据图表、将发生的情况是、SHDN 变为低电平、VIN 降至4.2V 的 POR 阈值以下、这将复位 FLT、使其再次变为高电平。 在客户案例中、SHND 会变为低电平且 VIN 降至4.2V POR 以下、这会导致一些问题并阻止 FLT 变为低电平。  

    如果您在该突出显示的区域中看到、FLT 将再次恢复为高电平。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    在客户案例中、SHND 将变为低电平且 VIN 将降至4.2V 以下、这会导致一些问题并阻止 FLT 变为低电平。  [/报价]

    感谢您的答复。

    我知道在执行关断功能后、即使在 UVLO 中器件的 FLT 也会有效。
    我们正在详细调查"某个问题并防止 FLT 变低"的原因。
    电路图等信息已通过电子邮件共享、但是否可以接收其他意见?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    根据逻辑、SHDN 进入低电平和 POR 同时发生将防止 FLT 变为低电平。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    根据您的评论、以下1和2是否正确?

    当 UVLO 引脚电压低于1.12V 时、FLT 置为低电平。 之后、如果 P_IN 引脚电压降至4.2V 以下、则 FLT 上拉(复位)至高电平。

    2.如果在 UVLO 引脚电压降至1.12V 以下之前外部关断功能激活并关闭了内部 FET,则即使 UVLO 引脚电压降至1.12V 以下,FLT 也不会置为低电平。 之后、如果 P_IN 引脚电压降至4.2V 以下、则 FLT 上拉(复位)至高电平。


    如果1.2中的解释是正确的、我们可以解释以下行为。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    今天有可能收到答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否在波形上标记 VIN 降至 UVLO 和 UVP (POR)以下的位置?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal:

    由于 R1至 R3具有以下电阻值、因此假定在大约4.7V (4.57至4.83V)处出现 UVLO。 另一方面、数据表指出、POR 发生在大约4.2V。

    我已经通过电子邮件发送了详细的波形信息、可以检查一下吗? 作为预防措施、我们会向您发送一个在发生关断时测量的电压值的波形。

    我还有一个问题。
    由于系统上的 MODE=GND、您所示方框图的以下内容似乎不起作用。 你怎么看?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我在工作台上确认、如果 SHDN 为低电平、那么如果 VIN 低于 UVP 或 POR、则不会导致 FLT 变为低电平。 在客户案例中、SHDN 会下降到低电平、因此会阻止 FLT 变为低电平。 这意味着以下突出显示的 FET 关断、FLT 将跟随它上拉至的电源。 看起来 VDD5电源在下降、所以 FLT 像 VDD5一样缓慢下降。 我们也需要探测它。 还需要了解是什么导致了 SHDN 低。  

    如果您让电子保险丝器件 SHDN 引脚保持断开状态、它将在 VIN 低于 POR 阈值时变为低电平、否则它被拉至内部电源。

    此致

    G·库纳尔