This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308:BOOTSTAP

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350143/tps54308-tps54308-bootstap

器件型号:TPS54308

大家好!

我正在将 TPS54308用于24V 至5V 的设计。

我的所有计算都收敛于仿真、除了一点之外、一切都很完美。 

DS 中显示 BOOT-SW 电压应为-0.3V 至7V。

从 DS 和 TPS54308的内部设计来看、这个电压似乎是一种内部设计、
我的职责是提供所需的电容器来存储所需的能量。

在仿真中、我测量到25.8V、这远高于7V。
是什么原因? 如何解决?


 e2e.ti.com/.../tina_5F00_ti_5F00_imulation-_2D00_-autosave-24_2D00_04_2D00_11-12_5F00_49-_2D00_-autosave-24_2D00_04_2D00_16-09_5F00_32.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您是测量 BST 到 GND 电压还是测量 BST 到 SW 电压?

    谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者可兼得

    。 PH 至 SW-测得的25V。 PH 至 GND - 50V。 你可以在我添加的照片中看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evgeni

    很抱歉给您带来不便、 型号中集成的引导充电模块应该存在问题。 引导电容器由内部 VCC 充电,这是一个电压值小于7V,似乎模型正在使用 Vin 电压给引导电容器充电。 您可以忽略这一点、我将向 JIRA 团队核实、尝试纠正这种情况。 如果需要、我还可以帮助在 TPS54308EVM 上进行测试和检查 BST-SW 电压。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    如果您可以在  TPS54308EVM 上进行测试 并发送结果、那将非常棒! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evgeni

    我将在本周结束时进行测试并与您联系。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evgeni

    我在 TPS54308EVM 上进行了测试、下面是输入电压为24V 时 SW 和 BOOT 的波形。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!