请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54308 大家好!
我正在将 TPS54308用于24V 至5V 的设计。
我的所有计算都收敛于仿真、除了一点之外、一切都很完美。
DS 中显示 BOOT-SW 电压应为-0.3V 至7V。
从 DS 和 TPS54308的内部设计来看、这个电压似乎是一种内部设计、
我的职责是提供所需的电容器来存储所需的能量。
在仿真中、我测量到25.8V、这远高于7V。
是什么原因? 如何解决?