Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750 您好!
在设计高压应用的过程中、我对 TI 栅极驱动器产品及其应用范围进行了一些研究。 我意识到、为了确保产品在电源设计中的安全性、有必要在 UCC21750等增强型隔离式栅极驱动器类别中进行选择。 不过、我有一个问题:在这种情况下、我们没有任何用于驱动栅极驱动器的微控制器、而是由迟滞比较器产生将施加到栅极驱动器输入端的脉冲信号。 它是20V 信号。 另一方面、要施加到 MOSFET 或 IGBT 的漏极的最大电压将为5KV。 我需要选择隔离栅极驱动器、还是可以使用不带隔离的驱动器?
电路已经由隔离栅极驱动器设计、并将直流母线电压固定在54伏。
此致、
莱拉