This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350957/ucc21750-ucc21750

器件型号:UCC21750

您好!

在设计高压应用的过程中、我对 TI 栅极驱动器产品及其应用范围进行了一些研究。 我意识到、为了确保产品在电源设计中的安全性、有必要在 UCC21750等增强型隔离式栅极驱动器类别中进行选择。 不过、我有一个问题:在这种情况下、我们没有任何用于驱动栅极驱动器的微控制器、而是由迟滞比较器产生将施加到栅极驱动器输入端的脉冲信号。 它是20V 信号。 另一方面、要施加到 MOSFET 或 IGBT 的漏极的最大电压将为5KV。 我需要选择隔离栅极驱动器、还是可以使用不带隔离的驱动器?

电路已经由隔离栅极驱动器设计、并将直流母线电压固定在54伏。  

此致、  

莱拉


e2e.ti.com/.../result.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leila、

    本应用手册可以回答一些问题: 隔离式栅极驱动器的影响(https://www.ti.com/lit/wp/slyy140a/slyy140a.pdf)

    本文档介绍了何时应使用隔离式栅极驱动器以及可以查看的其他一些资源。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    安迪·罗布勒斯