This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:EAP 电压与相移(输出占空比)间的关系

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339472/ucc3895-eap-voltage-vs-the-phase-shift-output-duty-cycle

器件型号:UCC3895

您好!

我想了解 OUTA 和 OUTC 之间或 OUTB 和 OUTD 之间 IC 引起的 EAP 电压与相移之间的关系。

我想在电压模式下使用 IC。 EAN 和 EAOUT 被短路。 我将改变 EAP 引脚上的电压、并想根据施加在 EAP 引脚上的电压来量化相移。

我找不到 EAP 电压与相移之间的关系、除非数据表中详细说明了最小相移(请参阅下图)。

请帮助我理解这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已收到您的查询、正在进行审核。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望在电压跟随器中使用误差放大器、并在电压模式控制下运行该设计。  我想您还想知道 D 和 E 的相移与 PWM 比较器中的斜坡电压(Vramp)相比如何随 EAOUT 发生变化。  是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的答复。

    可以。 是的。 我想量化相移。 EAOUT 的示例 xxV 可产生 xx 相移。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用电压模式控制、则可以在下面找到您需要的公式。  请注意、您可以实现大于180度或小于0度的相位角。

    相位角=(VEAOUT/VRamp)* 180度

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    我尝试使用瞬态模型进行仿真并验证相移。 仿真结果与上面提到的等式不匹配。

    请检查并告诉我是否缺失了内容。

    放置了项目文件的 zip 文件夹。

    e2e.ti.com/.../Project1.zip

    图像-结果

    谢谢。

    钱丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该将 A 和 D 与斜坡进行比较、而不是将 A 和输出 C 进行比较。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    1. 是的、如果我测量从 OUTA 的下降沿到 OUTD 的上升沿的时间、OUTA 和 OUTD 之间的相移与方程式匹配。 在数据表中、显示了从下降沿到下降沿的相移测量。 正确的测量方式是什么?  (注意: ( 相位角=(VEAOUT/VRamp)* 180度,Vramp 被视为2.5V)。
    2. 想要了解 OUTA 和 OUTD 之间的原因、数据表中显示 OUTC 相对于 OUT A 发生了偏移。
    3. 相移受限于
      1. EAOUT 应大于0.6V;无负载比较器的限制-低于该限制时控制器将不会切换 OUTA、B、C 和 DS
      2. EAOut 应大于0.8V (最大1.05V);对 PWM 比较器的限制-低于该值时相移不会发生变化。
      3. 根据仿真、EAOut 应小于3.1V;超过该值时、相移不一致、输出频率也不正确。
      4. 通过电压模式控制并高于相移限制、我们是否能够实现0%至100%的占空比?

    您能否澄清上述几点?

    谢谢。

    N·钱丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我认为我给出的等式是正确的,并且与您获得的数据相匹配。

    2. 不清楚为什么数据表会这样描述。  比较 A 与 D 和 B 与 C 更有意义。

    3.   

    a: 根据方框图中 PWM 比较器的800mV 失调电压、EA 应高于800mV。   

    B.您的回答正确。

    c: 在最大占空比下、有一个振荡器斜坡放电的死区时间。  这可能就是它与您的预期不同的原因。

    D.在任何 PWM 转换器中都无法实现100%的占空比。  我相信、您设计的最高性能可达95%。  为安全起见、我设计的裕度为90%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的 PSpice 模型似乎存在一些问题。  我按原样运行您发送的文件、在这种情况下、A 和 OUT D 应该约为50%、而不是。  此外、OUT A 应与振荡器斜坡中的谷值同步、但实际上不同步。  我们需要有 PSpice 建模团队的某个人来为您进行研究。  

     e2e.ti.com/.../6114.Project1.zip

    此器件有一个 TINA 模型、您可能不太希望使用该模型。  客户可以使用它们、等待该模型修复。  以下链接将带您进入该模型。

    https://www.ti.com/lit/tsc

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PSpice 建模团队、

    UCC3895 PSpice 似乎有一些问题。 您的团队中是否有人对此进行研究?  细节包含在线程中。

    此致、

    M·O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这似乎是由 Sankalp 完成的。 Bitbucket 上有一个未加密模型。

    大卫