主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1、TPS4811-Q1 、 TPS4810-Q1、LM74930-Q1
我们正在着手将 IMX6ULL 作为主机处理器的远程信息处理设备的新设计、并且我们需要 TI 的输入/建议来确定器件型号 LM7480-Q1是否 可以满足我们的如下要求。 如果不能、请推荐符合我们要求的器件。
该器件支持24V 系统、还支持接近-36V 至+90V 的负载突降范围
1) 24V 热插拔反向电压支持(反极性测试)
2)浪涌电流保护
3)负载突降保护、包括脉冲1、2a、2b、3a、3b 和 脉冲5b (根据 ISO 7637-2、脉冲5b 根据 ISO16750-2)
4)设计紧凑,经济实惠。
请共享该 IC 的数据表和器件型号、并确认其满足所有要求。
此致、
阿格内亚 C