This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:使用 I2C 控制外部供电设备

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS65988, TPS65987D, TPS55288, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351277/tps65987d-controlling-externally-powered-devices-using-i2c

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS55289、TPS65988TPS55288、USB-C-PD-DUO-EVM

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑使用 TPS65987。

关于 COM Express 的 DDI 信号、我们正在考虑使用显示端口接口为移动显示器提供视频信号和电源。

因此、我使用 TPS65987 USB Type-C PD 控制器并将 TPS55289用作可通过 I2C 控制电源电压的电源器件。

从 TPS65987数据表可以看出、I2C3是 I2C 主设备、因此是否可以通过此 I2C3端口控制 TPS55289?

如果可以进行控制、您是否意味着使用"TPS659xx 应用程序自定义工具"创建所有 I2C 主设备?

或者、假设采用这种应用、您认为我是否需要外部 CPU (如图中的 EC)来控制 TPS65987和 TPS55289?

此致、

毫米