Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS65988, TPS65987D, TPS55288, TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS55289、TPS65988、 TPS55288、USB-C-PD-DUO-EVM、
尊敬的 CIRs 和 Madams:
我们正在考虑使用 TPS65987。
关于 COM Express 的 DDI 信号、我们正在考虑使用显示端口接口为移动显示器提供视频信号和电源。
因此、我使用 TPS65987 USB Type-C PD 控制器并将 TPS55289用作可通过 I2C 控制电源电压的电源器件。
从 TPS65987数据表可以看出、I2C3是 I2C 主设备、因此是否可以通过此 I2C3端口控制 TPS55289?
如果可以进行控制、您是否意味着使用"TPS659xx 应用程序自定义工具"创建所有 I2C 主设备?
或者、假设采用这种应用、您认为我是否需要外部 CPU (如图中的 EC)来控制 TPS65987和 TPS55289?

此致、
毫米