请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 在电池/输入端、每侧的容量约为200µF、我想知道是否可以使用 BQ25750 BATDRV/ACDRV 功能/高侧驱动器来断开电池/输入与充电器电容器的连接并通过此进行浪涌电流限制...
你怎么看?
如果我正确理解了手册、BATFET 只能在 VAC 超出范围(ACUV/ACov)时开启、而使用 I2C 时、我只能关闭 FET 不能开启。 是这样吗? 要为电池浪涌电流限制启用 BATDRV、我是否可以将 VAC 连接到 GND 并使用 SYS 上的电压进行输入/反向输出电压调节/测量?
这将为我省去额外的高侧栅极驱动器或 P 沟道 MOSFET……