This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:使用 BQ25750而非 BQ25756并使用 BATDRV/ACDRV 来限制浪涌电流

Guru**** 2595370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351733/bq25750-use-bq25750-instead-of-bq25756-and-use-batdrv-acdrv-for-inrush-current-limiting

器件型号:BQ25750

在电池/输入端、每侧的容量约为200µF、我想知道是否可以使用 BQ25750 BATDRV/ACDRV 功能/高侧驱动器来断开电池/输入与充电器电容器的连接并通过此进行浪涌电流限制...

你怎么看?

如果我正确理解了手册、BATFET 只能在 VAC 超出范围(ACUV/ACov)时开启、而使用 I2C 时、我只能关闭 FET 不能开启。 是这样吗? 要为电池浪涌电流限制启用 BATDRV、我是否可以将 VAC 连接到 GND 并使用 SYS 上的电压进行输入/反向输出电压调节/测量?

这将为我省去额外的高侧栅极驱动器或 P 沟道 MOSFET……

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可行。 当 VAC 断开或降至 ACUV 或超出 ACov 阈值时、BATFET 会自动开启和 ACFET 关闭、而 BATFET 会在恢复 VAC 时自动关闭和 ACFET 打开。 您可以开启两个 FET 中的一个、这将自动关闭另一个 FET、当然具有适当的延时时间。 为了确保 BATFET 已打开、应该对电池进行充电、SYS 上应该有负载、并且如你说的那样、交流电应该接地。 这种配置应该有效。