器件型号:TPS55289
有人能检查一下我的 TPS55289原理图吗? 我想输出可变电压(0.8V-21V)以及高达2A 的负载电流。
使用电流原理图、我可以非常准确地输出小于5V 的电压、尽管会有一些纹波。
下面附上了一些测试结果。
图1包含我用于使用9V 输入电压获得4.3V 输出电压的寄存器设置。 图2包含输出纹波的波形(在4.25和4.5V 之间变化。 不是很好,但我可以忍受)。
我现在的问题是获得大于5V 的值。
如果使用以下寄存器设置、将 TPS55289配置为在 Vin=9V 的情况下提供 Vout= 12V:
我得到以下输出电压波形
它或者稳定在一个随机电压上(当我为写这篇文章的测试时、电压为4.727V)、或者跳至5.1V、然后电压非常缓慢地衰减至0.1V。
这是环路稳定性问题还是原理图有问题?
电感器器件型号:SPM10065VT-4R7M-D (4.7uH)
电容器器件型号:CL31B106KAHNFNE (10uF 陶瓷电容器)
我还随附了原理图的.pdf 版本、以供以下参考
e2e.ti.com/.../USBC_5F00_Power_5F00_Supply_2D00_Output_5F00_Channel_5F00_1_2D00_TPS55289.pdf